我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器的保护定值设置可以锁定吗?

问题描述:
MTZ空气断路器的保护定值设置可以锁定吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ框架断路器的保护定值设置是可以锁定的,可从以下接口更改保护设置:

主页> 配置> 常规> 锁定保护
• 键盘:MicroLogic X 显示屏幕键盘本身
• 外部访问:EcoStruxure Power Commission 软件、EcoStruxure Power Device 应用和通讯网络