EcoStruxure Machine Expert - Basic密码为空但有读写保护该如何清除?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert - Basic密码为空但有读写保护该如何清除所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
EcoStruxure Machine Expert - Basic密码为空但有读写保护可以通过SD卡清除密码。
当PLC被设定写入密码,或PLC中被设置写保护,但密码未空时,会导致程序无法下载到PLC后,可以采用SD卡将未设置保护的程序下载到SD卡中,然后再将SD卡中的程序下载到PLC中,这样就可以清除掉之前的读写保护。
注意:此操作会清除掉PLC中原有的程序,操作之前请确保有源程序或PLC中的程序不再需要。
是否有帮助?