ATS48、ATS480、ATS22软起动器主电源通电且不接电机时,为什么输出端T1、T2、T3之间有接近380V电压?
问题描述:
ATS48、ATS480、ATS22软起动器主电源通电且不接电机时,为什么输出端T1、T2、T3之间有接近380V电压?所属产品线:
软起动器解决方法:
软起动器主回路是SCR可控硅结构,它是电流关断型设备,属于半导体器件,半导体器件一般都会有微弱漏电流。
在不接电机的情况下,如果使用万用表直接测量输出端相间电压,因为万用表电压档是高阻抗,加上半导体上的微弱漏电流,万用表就可以测量到电压,并且这个输出端电压接近进线相电压;即如果进线是3相380V,在输出端就可以测量到接近3相380V的电压。
如果接上电机后,因为电机绕组阻抗非常小,微弱的漏电流经过电机绕组后形成的电压几乎为0V,所以这时候再用万用表测量输出端电压就基本上测量不到了。
虽然在不接电机的时候,在软起输出端能够测量到电压值,但是因它是漏电流数值非常小,所以能量很低,一般不会造成危险,但是为了保证安全,还是禁止在主电源和控制电源通电的情况下做维修和养护工作。
是否有帮助?