M262 系列 PLC 及其扩展通讯模块支持哪些通讯协议?
M262 系列 PLC 作为一款支持物联网协议的 PLC,支持的通讯协议非常丰富,各个型号之间也有所差别,具体型号支持的通讯协议可以参见下表:
(部分协议需通过扩展通信模块来实现,详见M262产品选型样本)

上述通信协议或服务的名称描述如下:
MQTT: Message Queuing Telemetry Transport.
OPC UA: Open Platform Communications Unified Architecture.
HTTP: Hypertext Transfer Protocol.
TLS: Transport Layer Security.
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.
RSTP: Rapid Spanning Tree Protocol.
DNS: Domain Name System;
POP: Post Office Protocol.
SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.
SNMP: Simple Network Management Protocol.
SNTP: Simple Network Time Protocol.
NTP: Network Time Protocol.
SQL: Structured Query Language.
NVL Network Variable List.
FTP : File Transfer Protocol.
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。