Easergy P3保护的逻辑门RS动作逻辑是什么?
问题描述:
Easergy P3保护的逻辑门RS动作逻辑是什么?所属产品线:
Easergy P3 继电保护装置解决方法:
Easergy P3保护的逻辑门RS动作逻辑如下:
1、当RS逻辑门输入set=1、reset=0,逻辑门输出为1;
2、如果RS逻辑门之前输入set=1、reset=0,逻辑门输出为1时,此时输入变位为set=0、reset=0后,RS逻辑门输出状态闭锁为1;
3、如果RS逻辑门之前输入set=0或1、reset=1,逻辑门输出为0时,此时输入变位为set=0、reset=0后,RS逻辑门输出状态依然为0;
4、如果RS逻辑门的输入reset=1,不管输入set状态如何,RS输出均为0。
RS逻辑门具体的真值表如下图
是否有帮助?