我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PowerLogic P3X60的Mimic最多可以支持多少个界面?是否可以显示单线图?
问题描述:
PowerLogic P3X60的Mimic最多可以支持多少个界面?是否可以显示单线图?

所属产品线:
PowerLogic™ P3 继电保护装置

解决方法:

PowerLogic P3X60的Mimic最多可以支持5个界面,可以通过PLES进行配置,Mimic界面可以显示单线图。