我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器ULP端口与IFE接口间的ULP电缆长度是多少?
问题描述:
MTZ空气断路器ULP端口与IFE接口间的ULP电缆长度是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

ULP 线缆长度的规则如下:
1、如果其中一个 ULP 模块没有外部电源,则 IMU 中两个 ULP 模块之间的 ULP
线缆的最大长度为 5 m
2、如果两个 ULP 模块都有外部电源,则 IMU 中两个 ULP 模块之间的 ULP 线缆
的最大长度为 10 m
3、单个 IMU 上所有 ULP 线缆的最大长度为 20 m

综上所述 IFE模块允许与 MasterPact MTZ 断路器最远达 20 米的 ULP 连接。