问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic 6.0X控制单元,tg设置为0秒且I²t切换为ON时,tg时间会变化吗?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ断路器Micrologic 6.0X控制单元,当Ig设置为I²t OFF,tg 时间延迟默认值为 0 秒。当Ig从I²t OFF状态切换为ON时,tg时间延迟自动设置为0.1s。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
MTZ断路器Micrologic 6.0X控制单元,当Ig设置为I²t OFF,tg 时间延迟默认值为 0 秒。当Ig从I²t OFF状态切换为ON时,tg时间延迟自动设置为0.1s。
是否有帮助?