我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert平台如何读取实时时钟的毫秒?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert平台如何读取实时时钟的毫秒?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

使用SysTimeRtcGet和SysTimeRtcConvertUtcToDate功能块只能读取精确到秒级别的系统时钟,如果需要读取毫秒,则需要使用到获取和转换高分辨率的时钟信号,需要使用SysTimeRtcHighResGet和SysTimeRtcConvertHighResToDate功能块来进行读取和转换,具体案例程序如下: