我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer中如何不通过按钮切换用户语言?

问题描述:
Vijeo Designer中如何不通过按钮切换用户语言?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer可通过系统变量切换 _UserApplicationLanguage 切换

新建语言

每个语言都有对应的语言ID,当_UserApplicationLanguage 变量值变化就会切换到对应的ID的语言

通过脚本可以切换_UserApplicationLanguage 的值

脚本如下:

int a=0,b=0;
a=_UserApplicationLanguage.getIntValue();
b=INT10.getIntValue();
if (a!=b)
_UserApplicationLanguage.write(INT10.getIntValue());