我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
P143通过通讯读保护定值时除定值组1外的其他定值组寄存器地址是多少?
问题描述:
P143通过通讯读保护定值时除定值组1外的其他定值组寄存器地址是多少?

所属产品线:
MiCOM 40系列

解决方法:

P143通讯点表中只列出了定值组1的寄存器地址,其他定值组的内容跟定值组1是相同的,仅地址范围与定值组1的不同,故可通过如下截图中的地址范围来换算得到其定值组2~4的定值。例如:要读取定值组2的保护定值,可先在通讯点表中找到定值组1中的寄存器地址,再加2000即可得到定值组2的寄存器地址。定值组3的在定值组1的寄存器地址上加4000得到,依次类推。