我们今天能为您提供什么帮助?

P1综保通过前端USB口连Easergy Studio时通讯参数如何设置?

问题描述:
P1综保通过前端USB口连Easergy Studio时通讯参数如何设置?

所属产品线:
P1 继电保护装置

解决方法:

P1综保通过前端USB口连Easergy Studio时,通讯参数应按如下参数设置:在GLOBAL SETTINGS中的COMMUNICATION USB通讯参数中先使能USB端口,再将通讯协议改为“Modbus s1”,波特率改为“115200”,奇偶校验和停止位按照默认的(无校验,停止为1)。