我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301.4通道配置中“自动设备子网更新”的功能是什么?
问题描述:
BMENOC0301.4通道配置中“自动设备子网更新”的功能是什么?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

设备子网掩码自动更新(仅适用于BMENOC03•1.4模块)。

默认情况下,如果修改了NOC子网掩码(例如调测、维护),BMENOC03•1.4模块后所有Modbus设备的子网掩码会自动更新;未选中时,所有设备子网掩码保持不变。