问题描述:
MTZ框架断路器设置好的保护值可以锁定吗?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
1、MicroLogic X 和MicroLogic B控制单元都可以通过铅封锁定控制单元透明塑料盖的方式,来防止用户接触到控制单元设置面板。
2、MicroLogic X 控制单元可以通过显示屏上的主页> 配置> 常规> 锁定保护, 来启用或禁用保护设置访问。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1、MicroLogic X 和MicroLogic B控制单元都可以通过铅封锁定控制单元透明塑料盖的方式,来防止用户接触到控制单元设置面板。
2、MicroLogic X 控制单元可以通过显示屏上的主页> 配置> 常规> 锁定保护, 来启用或禁用保护设置访问。
是否有帮助?