我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Machine Expert软件中如何使用函数返回值的方式获得M262/M251/M241CPU的当前负载率?
问题描述:
一种通过函数返回值获得Modicon M241/M251/M262上的CPU CPU负载率的方法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon M241; Modicon M251; Modicon M262

应用环境:
EcoStruxure机器专家/ SoMachine

解决方法:

Machine Expert软件中可以用CmpSchedule函数库中的SchedGetProcessorLoad函数返回CPU的负载率。

在工具树——库管理器——添加库中,搜索函数SchedGetProcessorLoad,选中该函数后点击确认,即可将该函数添加到库中,如下图:

该程序的一个示例如下:
Declaration:
VAR
pResult1    : RTS_IEC_RESULT;
processorLoad : UDINT;         //CPU负载率
END_VAR

Code:
processorLoad  := SchedGetProcessorLoad(pResult:=ADR(pResult1));

注意:
示例中,“processorLoad”中返回的值是一个百分比(UDINT格式)。
建议processorLoad保持在70%以下(越低越好)。如果不是这样,那么就增加循环时间。