我们今天能为您提供什么帮助?

一个中文面板VW3A1111控制多台ATV630、ATV930变频器参数如何设置?

问题描述:
一个中文面板VW3A1111控制多台ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器参数如何设置?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

一、在变频器【6通信菜单】中设置【modbus地址】设定范围1-247。这种模式下,变频器使用是modbus12VPS插口,由于图形终端只能使用19200波特率,校验格式8-E-1,所以不要更改变频器modbus总线默认的波特率和校验格式。(modbus口默认波特率19200,校验格式8-E-1)

二、设置中文面板的多点控制模式,举例有2台变频器,一台modbus地址为2,一台modbus地址为3。设置方式如下:

1、在开机画面下,按OK键进入多点模式,如下图所示:

2、按OK键进入多点地址界面,如下图所示:

3、按OK键选择从站地址2和3,会在方框内出现一个勾表示选择成功,如下图所示:

4、按ESC退出后,进入多点屏幕,按OK键就可以进入地址2变频器菜单;按F1功能键(蓝色圆圈标注)退回到多点地址界面。如下图所示:

5、进入变频器菜单如下图所示,按ESC键退回多点屏幕。

多点连接可以访问变频器所有参数,面板上的STOP键对所有连接的变频器都有效,按下将停止所有连接的变频器。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。