我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器面板左上角显示NST时,R1故障继电器会动作吗?

问题描述:
ATV630、ATV930变频器面板左上角显示NST时,R1故障继电器会动作吗?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器面板左上角显示NST,NST表示自由停车,不是故障代码。

此时如果R1继电器定义为操作状态“故障”,那么R1A和R1C闭合,R1B和R1C断开,变频器处于无故障输出状态。

ATV630、ATV930变频器故障继电器动作特性请参考:ATV630、ATV930变频器的R1继电器设置为操作状态故障时,R1继电器是如何动作的?

以上内容同样适用于御程系列ATV600和ATV900的其它子系列变频器。