ATV1200C中压变频器不同型号之间功率单元模块可以互换吗?
问题描述:
ATV1200C中压变频器不同型号之间功率单元模块可以互换吗?所属产品线:
ATV1200C变频器解决方法:
ATV1200C中压变频器更换不同型号模块的规则如下:
1.功率模块外形尺寸要相同;
2.功率模块输入电压等级要一致;
3.功率模块输出电流不能小于设备的额定电流;
4.功率模块替换使用时,应考虑设备是否具备重载启动功能;
5.功率模块替换使用时,应考虑模块是否具备旁路功能;
6.功率模块的U、V输出方式必须一致;
7.功率模块在功率柜的安装方式要兼容;
8.禁止能量回馈功率模块、能耗制动功率模块与普通模块临时性替换使用。
注意:在使用无旁路模块临时替代有旁路模块时,还需要设置系统旁路个数为零,防止设备故障无法旁路,损坏其他模块。
是否有帮助?