我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器参数【停止键启用】里三个选项的区别是什么?

问题描述:
ATV610变频器参数【停止键启用】里三个选项的区别是什么?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

一,ATV610变频器【命令和给定值】菜单下【停止键启用】参数有三个选项:【停车键不优先】、【停车键优先】、【停车键总优先】。

如果要禁用中文面板停止键:把【停止键启用】设置为【停车键不优先】。

如果要启动中文面板停止键:把【停止键启用】设置为【停车键优先】或【停车键总优先】。

二,停车键优先和停车键总优先的区别

1.停车键优先:中文面板停止键停车方式为自由停车。

2.停车键总优先:

(1)中文面板停止键停车方式和【停车配置】菜单下【停车类型】参数有关。假设【停车类型】设置为斜坡停车,面板停止键停车方式为斜坡停车。

(2)中文面板停止键故障复位功能被激活。无论启动命令源是哪里,中文面板上停止键都可以复位能够被复位的故障。

注意:当使用二线制方式端子控制启停时,无论二线式设置为电平还是边沿触发;按下中文面板停止键,变频器停机;此时若启动信号仍然保持,变频器会显示NST无法启动,必须重新给启动信号才能再次启动。

说明:ATV610变频器V1.6及更高版本,添加了停车键总优先功能。