我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器欠压故障电压的设置范围是多少?

问题描述:
ATV610变频器欠压故障电压的设置范围是多少?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器参数“电源电压”设置路径:在[完整设置] [错误/警告处理] [欠压处理]设置[电源电压];欠压故障电压设置路径:[完整设置] [错误/警告处理] [欠压处理]设置[欠压故障电压]。

电源电压设置值与欠压故障电压的对应关系如下图:

电源电压设置值 欠压故障电压设置范围
380VAC 190—240VAC之间可调
400VAC 202—240VAC之间可调
415VAC 212—240VAC之间可调
460VAC 240VAC