我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎么查看施耐德各系列变频器的软件版本?
问题描述:
怎么查看施耐德各系列变频器的软件版本?

所属产品线:
变频器与软起动器

解决方法:

1,ATV630、ATV930等御程系列,ATV610,ATV340查看软件版本的方法:在“3 诊断”菜单中找到“诊断数据”子菜单,然后进“诊断数据”子菜单找到“标识”子菜单,在“标识”里面找到“APPl”就是软件版本。ATV630的实例见下图。

2,ATV320,ATV32使用中文面板VW3A1101可以查看软件版本,方法是:在“2 软硬件识别”菜单中找到“应用软件”,就是软件版本。

3,ATV61,ATV71,ATV61F使用中文面板VW3A1101可以查看软件版本,方法是:在“1 变频器菜单”中找到“1.11 软硬件识别”菜单,然后进去找到“Appli.Software”就是软件版本。

4,ATV312查看软件版本的方法:在“SUP-”菜单中找到“UdP”参数,此参数就是变频器的软件版本。

5,ATV310查看软件版本的方法: 在“800-”菜单中找到“900-”子菜单,然后进“900-”子菜单找到“907”这个参数就是软件版本。

6,ATV12查看软件版本的方法: 在“NON-”菜单中找到“NAI-”子菜单,然后进“NAI-”子菜单找到“C1SU”这个参数就是软件版本。