Control Expert 如何与其他设备进行仿真?
问题描述:
Control Expert 如何与其他设备进行仿真?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
1 需要先将"PLC Simulator"仿真器面板选型中的“正在侦听IP地址”设置为0.0.0.0。
2 将Control Expert 软件中“PLC”菜单栏下“设置地址”中仿真器地址设置为当前电脑的网卡的IP地址。

是否有帮助?


1 需要先将"PLC Simulator"仿真器面板选型中的“正在侦听IP地址”设置为0.0.0.0。
2 将Control Expert 软件中“PLC”菜单栏下“设置地址”中仿真器地址设置为当前电脑的网卡的IP地址。

是否有帮助?