我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Operator Terminal Expert如何实现矩形动画从左往右填充?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert如何实现矩形动画从左往右填充?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

EcoStruxure Operator Terminal Expert可以实现矩形动画从左往右填充。在画布放矩形对象,在其属性中的“尺寸/位置”——把“填充等级”打钩、“水平填充”链接变量、“水平起点”改“左对齐”,垂直边距默认是100:

填充颜色默认为绿色,在“形状”——“基本”设置:

在画布拖出数值显示元件对该矩形的水平填充变量进行赋值,如果赋值40,填充效果如下: