我们今天能为您提供什么帮助?

LXM28伺服驱动器使用外部制动电阻如何接线,需要设置哪些参数?

问题描述:
LXM28伺服驱动器使用外部制动电阻如何接线,需要设置哪些参数?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

CN7端子接制动电阻,接线如下图,设备出厂时PBePBi之间有一个短接片,即默认使用内部制动电阻;接外部制动电阻,需要拆掉短接片,然后将电阻接入PBePA/+

同时设置参数:

P1-52设置制动电阻阻值,单位Ω;

P1-53设置制动电阻额定功率,单位W

P1-71设置制动电阻最大接通时间,单位ms