我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM28中参数P1-19与抱闸关闭有什么关系
问题描述:
P1-19在哪些情况下与电机抱闸关闭有联系

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

LXM28中的参数P1-19功能描述如下图所示

当LXM28驱动抱闸电机时,P1-19在电机正常停止时,可以控制抱闸关闭和电机使能断开的间隔时间。例如,通过PLC指令断开使能,抱闸会立刻关闭,驱动器会等待P1-19参数设定的时间后,再断开使能。但是电机在非受控停止或者某些故障(AL026)触发的紧急停止时,抱闸启动和电机使能断开同时启动,此时P1-19不起任何作用。

设置P2-18=102(Servo On), P2-19=108,(Holding Brake control),设置P1-19=1000MS(1S),断开驱动器使能之后,在Lexuim studio记录DO1和DO2的输出信号波形(如下图所示),DO2抱闸关闭之后,1005ms之后,DO1使能才中断。

在一些电机垂直安装的应用场合,例如起重机,在电机停止断电的过程中,调整参数P1-19确保电机在抱闸关闭后去除使能,防止负载中途下落,造成设备和人员的损伤