我们今天能为您提供什么帮助?

Lexium 28故障代码为AL3E1如何解决?

问题描述:
Lexium 28故障代码为AL3E1如何解决?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

原因:
运行模式已激活,但驱动放大器与同步信号不同步。

解决方法:

AL3E1:驱动放大器与主脉冲不同步
原因:运行模式已激活,但驱动放大器与同步信号不同步。
排除方法:1、确保CANopen连接正确;2、CANopen电缆使用原装电缆或者超7类屏蔽双绞金属RJ45接头电缆,并可靠接地,使用终端电阻;3、PLC程序中,判断总线正常后,再调用跟伺服控制相关的程序;4、同步修正参数P3-09 设定是否合理? ( 尽量使用默认值)5、执行MC_R eset。6、系统断电重启;7、更换驱动器。