我们今天能为您提供什么帮助?

LXM28中参数P1-42的作用是什么

问题描述:
LXM28的参数P1-42具体有什么作用的

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

LXM28的参数P1-42在驱动器带抱闸电机时有效,该参数功能描述如下图所示

部分客户会误认为这个参数是调整抱闸启动的延时时间,实际该参数是启动使能之后到使能激活的延时时间,该参数主要是为了给抱闸启动设置预留时间,来确保电机运行启动之前,抱闸能完全打开

我们在PLC中调用MC_POWER,设置不同的参数P1-42,从而对比参数的实际效果

观察上图可得,MC_POWER.Enable为true时,抱闸立即的打开,电机使能激活的延时时间由P1-42进行调节

P1-42=0MS,抱闸打开信号与使能激活信号(MC_POWE.STAUS=true)的时间差为50MS, P1-42=500MS,时间差为541MS,比前者多出491MS,这是因为P1-42设置的500MS起效,延时了使能激活时间