我们今天能为您提供什么帮助?

LXM28伺服驱动器如何查看电机当前运行电流?

问题描述:
LXM28伺服驱动器如何在面板上查看电机当前运行电流?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

可以通过设置P0-02参数来显示驱动器当前的状态。例如,把P0-02设置为55,驱动器HMI显示电机当前的运行电流(以0.01A计);把P0-02设置为54,驱动器HMI显示实际转矩占额定转矩的百分比(以0.1计)。