我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM28E和LXM28S是否支持PTI控制或模拟量控制?
问题描述:
LXM28E和LXM28S的控制方式除了总线控制,那是否支持PTI控制、模拟量控制、端子控制?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

LXM28E和LXM28S分别支持EtherCAT和Sercos III总线控制,均不支持PTI脉冲串输入控制、模拟量控制和DI端子控制。