我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320通讯控制频率与起停时,在通讯出现中断时能否保持当前速度运行?
问题描述:
ATV320通讯控制频率与起停时,在通讯出现故障时能否保持当前速度运行?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320通讯控制频率与起停,在通讯出现中断时可以保持当前速度运行,但需要在通讯菜单里面设置一下。

具体设置步骤:CONF->FULL-> FLT- -> CLL-,

使用通讯卡时,将CLL【网络故障管理】修改为RLS(保持速度);

使用CANopen通讯时,将COL【CANopen 故障管理】修改为RLS(保持速度);

使用Modbus 通讯时,将SLL【Modbus 故障管理】修改为RLS(保持速度)。

做如上设置之后,即可实现发生通讯中断时,故障仍然存在且运行命令没有被取消,变频器就会保持当前速度运行。