FA501123
FA501123
我们今天能为您提供什么帮助?
KNX小型气象站 MTN6904-0001 需要外接电源供电吗?
问题描述:
KNX小型气象站 MTN6904-0001
所属产品线:
KNX
解决方法:
需要的,外接AC110-230V 电源,功率最大5.5W。
首次发布日期:
2024/6/26
修订日期:
2024/6/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
SpaceLogic KNX
探索更多
范围:
SpaceLogic KNX