FA501128
FA501128
我们今天能为您提供什么帮助?
EZ7 MX+OF 分励脱扣单元额定工作脱扣电压波动范围是多少?
问题描述:
EZ7 MX+OF 分励脱扣单元额定工作脱扣电压波动范围是多少?
所属产品线:
Easy 7+ 小型断路器
解决方法:
EZ7 MX+OF 分励脱扣单元额定工作脱扣电压波动范围是AC 77~440V(50Hz)。
首次发布日期:
2024/7/1
修订日期:
2024/7/1