FA501129
FA501129
我们今天能为您提供什么帮助?
C9 MX+OF(C9A22105) 分励脱扣单元额定工作脱扣电压波动范围是多少?
问题描述:
C9 MX+OF(C9A22105) 分励脱扣单元额定工作脱扣电压波动范围是多少?
所属产品线:
C9 MCB
解决方法:
C9 MX+OF(C9A22105)
分励脱扣单元额定工作脱扣电压波动范围是AC 77~440V(50Hz)。
首次发布日期:
2024/7/1
修订日期:
2024/7/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
C9 MCB
探索更多
范围:
C9 MCB