我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器基本型控制单元过载长延时保护旁有一个“!”指示灯有什么作用?
问题描述:
MTZ空气断路器基本型控制单元过载长延时保护旁有一个“!”指示灯有什么作用?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

符号为过载信号指示,实例如下:

此图为负载超过长延时保护 Ir 设置的 90% 并且低于 105%

此图为负载超过长延时保护 Ir 设置的 105%