我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元AF1、AF2、AF3端子有什么功能?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元AF1、AF2、AF3端子有什么功能?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

AF1 - AF3端子用于以后的Arc Flash(电弧闪光保护)检测使用。以后将使用专用数字模块来提供此功能。