我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480软起R1继电器设置成隔离继电器,软起运行时出现过载,短路,缺相等故障,R1A和R1C继电器会如何动作?

问题描述:
ATS480软起R1继电器设置成隔离继电器时发生故障时动作状态介绍

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起R1继电器设置成隔离继电器时,软起在运行过程中出现过载,短路,缺相等故障时,R1A和R1C继电器会从运行时的闭合状态变成断开状态,软起会停机并显示对应的故障代码。