我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATS480软起动器R1继电器和R3继电器是否都可以设置为设备故障继电器?设备故障继电器的动作的逻辑是什么?
问题描述:
ATS480软起动器R1继电器和R3继电器是否都可以设置为设备故障继电器?设备故障继电器的动作的逻辑是什么?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起动器的R1继电器和R3继电器输出都可以设置为设备故障,作为故障继电器使用。需要注意的是,故障继电器是无故障动作的逻辑。

以R1继电器设置为设备故障为例,软起动器未上电时,R1断开。 CL1-CL2得电后,软启动内部开始检测,没有检测到故障,继电器R1闭合;检测到故障时继电器R1断开。