我们今天能为您提供什么帮助?

Video:NS630b-1600固定式手动操作直接手柄安装

问题描述:
NS630b-1600固定式手动操作直接手柄安装

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

本视频介绍NS630b-1600固定式手动操作直接手柄安装

1.将断路器先分闸,再合闸。然后按Trip按钮打到脱扣位置,取下前面盖和拨动手柄延伸杆。

2.取下脱扣装置附件和手柄附件。将直接手柄里面的脱扣装置附件和手柄附件安装在断路器本体上,然后安装直接手柄。

3.安装完之后测试分闸及合闸。