我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]如何获取LXM28伺服驱动器及BCH2伺服电机的CE认证证书?

问题描述:
如何获取LXM28伺服驱动器及BCH2伺服电机的CE认证证书?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

LXM28伺服驱动器及BCH2伺服电机的CE认证证书(EU – Declaration of Conformity)如附件所示:



附件
NHA3487100.06_DeclarationOfConformity_LXM28_signed.pdf
NHA3487300.05_DeclarationOfConformity_BCH2-Series_signed.pdf