问题描述:
M262如何通过Sercos通讯读取LXM28S固件2.78.11的DI/DO状态所属产品线:
Modicon M262; Lexium 28运动控制解决方法:
打开软件machine expert,在新建的M262项目中配置LXM28S,在LXM28S的User Cyclic Date栏中添加所需要的DI/DO状态参数。
需要注意配置顺序,必须先添加DI/DO参数,之后再添加其他参数(如下图所示),否则会造成DI/DO状态值无法被读出。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
打开软件machine expert,在新建的M262项目中配置LXM28S,在LXM28S的User Cyclic Date栏中添加所需要的DI/DO状态参数。
需要注意配置顺序,必须先添加DI/DO参数,之后再添加其他参数(如下图所示),否则会造成DI/DO状态值无法被读出。
是否有帮助?