ATV930变频器报直流母线过压如何处理?
问题描述:
ATV9**变频器报直流母线过压如何处理?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器不同电网条件下,OBF直流母线过压(制动过速)触发阀值如下:
AC230V,OBF触发阀值是415V;
AC400V,OBF触发阀值是820V;
AC690V,OBF触发阀值是1200V;
报OBF可以从以下方面排查:
1、正确设置电机参数、电机控制类型、双档额定值等参数。
2、供电电源电压是否过高。
3、驱动性负载是否太高。
4、核实制动电阻阻值是否过大。
5、适当设置加减速时间。减速斜坡自适应要设置为NO,即不激活减速斜坡自适应。
6、检查制动电阻和制动单元的接线。制动电阻应接在PA/+和PB之间,不能接在PA/+和PC/-之间,这样会导致变频器整流单元和制动电阻的迅速烧坏。
7、检查制动电阻是否开路。
是否有帮助?