问题描述:
ATS480软启配EtherNet/IP和Modbus TCP通讯卡VW3A3720,对其版本有什么要求?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
ATS480软起配EtherNet/IP和Modbus TCP通讯卡VW3A3720,需要通讯卡版本是V2.1IE28#04及以上并且ATS480软起动器版本是V1.1IE01及以上的。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATS480软起配EtherNet/IP和Modbus TCP通讯卡VW3A3720,需要通讯卡版本是V2.1IE28#04及以上并且ATS480软起动器版本是V1.1IE01及以上的。

是否有帮助?