我们今天能为您提供什么帮助?

ATS480软起报INF6故障时,在8.1诊断数据里的故障信息里有一个4107,表示什么含义?

问题描述:
ATS480软起报INF6故障时,在8.1诊断数据里的故障信息里有一个4107,表示什么含义?

所属产品线:
ATS480软起动器

解决方法:

ATS480软起报INF6故障时,在8.1诊断数据里的故障信息里有一个4107,见下图:

首先需要将4107十进制转换成十六进制的100B,读取转换成十六进制的右侧的最后两个字符并参考以下列表查看:

◦ 值= 0x●●00:未检测到错误。
◦ 值= 0x●●01:现场总线模块无响应。拔下然后重新插入现场总线模块。
◦ 值= 0x●●09、0x●●0B、0x●●11:不兼容的现场总线模块。
◦ 值= 0x●●0F:选件模块软件版本不兼容。

从以上可以看出:4107十进制转换成十六进制的100B,最后的0B表示:不兼容的现场总线模块