我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器当前状态例如加速acc,减速dec等的通讯读取地址是多少?

问题描述:
ATV310变频器当前状态的通讯读取地址是多少?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器读取当前状态的通讯逻辑地址是3240(16#0CA8)。地址内不同数值代表变频器不同状态。如下表所示:

注意:变频器处于故障时,读取变频器状态只是为故障状态,不是当前故障代码。