施耐德有哪些系列的变频器可以做闭环控制?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0、ATV340系列的变频器可以做闭环控制吗?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器; ATV340变频器解决方法:
ATV930和ATV340系列变频器可以接收编码器反馈信号实现闭环控制。
其中,ATV930系列变频器需要选配编码器接口模块。
对于ATV340变频器,ATV340U07~D22N4* 本身集成了一个编码器接口,可支持A/B/I增量式的RS422格式信号和1Vpp的正/余弦信号,也可以扩展编码器接口卡;
ATV340D30N4E~D75N4E,本身没有集成编码器接口,需要选配编码器接口模块。
ATV930和ATV340系列的编码器模块型号如下图所示:
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?