我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM18伺服报E1315?
问题描述:
LXM18伺服报E1315?

所属产品线:
Lexium 18系列伺服

解决方法:

参比量信号的频率过高,脉冲信号(AqB、脉冲/方向、CW/CCW)的频率超出给定的范围。接收到的脉冲可能会丢失。根据驱动放大器的输入频率调整参比量信号的频率。此外,还必须根据应用要求(位置精度和速度)调整位置运行模式的电子齿轮比。