LXM18系列伺服通过Modbus rtu通讯设置参数,断电不保存如何处理?
问题描述:
LXM18系列伺服通过Modbus rtu通讯设置参数,断电不保存如何处理?所属产品线:
Lexium 18系列伺服解决方法:
LXM18系列伺服通过Modbus rtu通讯设置参数,如果希望将写入的数值永久储存,可以通过向地址1026 写1,将数值永久储存于EEPROM 中。
备注:注意频繁的向EEPROM 中写入数据会降低存储器的寿命
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。