LXM18系列伺服CN2电机编码器接口如何接线?
问题描述:
LXM18系列伺服CN2电机编码器接口如何接线?所属产品线:
Lexium 18系列伺服解决方法:
CN2 连接器是一个IEEE-1394-6 芯插头,用于连接伺服电机编码器。
编码器两端接头的定义如下:
用于小电机(法兰直径40mm-----80mm之间的):
用于大电机(法兰直径大于100mm):
备注:T+,T-是编码器串行通讯端子,+5V,0V是编码器供电电源
是否有帮助?


CN2 连接器是一个IEEE-1394-6 芯插头,用于连接伺服电机编码器。
编码器两端接头的定义如下:
用于小电机(法兰直径40mm-----80mm之间的):
用于大电机(法兰直径大于100mm):
备注:T+,T-是编码器串行通讯端子,+5V,0V是编码器供电电源
是否有帮助?