LXM18伺服驱动器点动报A302、A303、HALT如何处理?
问题描述:
LXM18伺服驱动器点动报A302、A303、HALT如何处理?所属产品线:
Lexium 18系列伺服解决方法:
A302表示正向限位触发,A303表示反向限位触发、HALT表示暂停信号触发。
在默认参数下,DI2功能是正向限位,DI3是反向限位,DI4是暂停信号,且默认都是都是常闭点,需要接入常闭开关信号,如果DI点没有接线,点动就会触发这三个报警。
在不使用上述DI点功能的情况下,可以设置P3-02=1,P3-03=1、P3-04=1取消功能,断电重启即可。
是否有帮助?