我们今天能为您提供什么帮助?

LXM18系列伺服恢复出厂设置后进行JOG模式测试,面板显示HALT如何处理?

问题描述:
LXM18系列伺服恢复出厂设置后进行JOG模式测试,面板显示HALT如何处理?

所属产品线:
Lexium 18系列伺服

解决方法:


LXM18系列伺服恢复出厂设置后P3-04默认值是104,即默认输入点DI4常闭触点是暂停(HALT)功能,如果此时驱动器DI4刚好又没有接线,就会提示HALT,如果为了方便调试可以把104改为1或者4,,然后断电重启即可.